请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900EVM 您好!
我按照下面所示的步骤操作、但无法获得将 GPIO1输出设置为高电平的简单应用。 我这样做是因为我需要一些指示重新映射的软件实际上会执行。 我们在使用 PGA900EVM 和 GUI 时遇到了非常困难的情况。 似乎什么都不起作用。 我是否遗漏了什么?
谢谢、
要在 DEVRAM 中进行编程、请确保通过按下 GUI 左上角的按钮来复位微控制器。 (也可以在低级页中向 micro_interface_control 寄存器写入0x03)。
然后、您可以按照用户指南中的说明使用 DEVRAM 编程指令对器件进行编程。
之后、按下编程页面上显示"REMAP 已禁用"的按钮以启用 REMAP。 这会将 DEVRAM 映射到正确的位置以便与 M0一起运行。
此时、您需要将存储器加载到微控制器中、因此再次按下左上角的按钮可使其退出复位状态。 这样您就可以看到 GPIO 上拉。
-Matt Sullivan
传感器信号调节器应用