This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900:用于写入 DAC 寄存器数据问题的简单代码

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594648/ccs-pga900-simple-code-for-writing-dac-register-data-issue

器件型号:PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

 大家好、我使用的是 PGA900、我尝试通过简单的代码将数据写入 DAC_REG0。 问题是我找不到怎么做。 我知道我必须启用 DAC、选择增益并写入数据、但不知道如何使用 TI 提供的 CCS 文件在软件中写入该数据。 我尝试查看 过这些文档、但没有找到有关如何对其进行编程的示例。 我知道如何在评估模块中执行它、但不知道软件。 如果有人可以一步一步告诉我、我会收到它。 该代码仅用于学习、然后创建更复杂的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果尚未下载通用固件、请从 PGA900产品文件夹 www.ti.com/.../toolssoftware 中的工具和软件页面下载通用固件

    该软件包的安装中包含 PGA900软件用户指南。 第6.4节介绍了可用的 DAC 功能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经下载了通用固件并能够构建代码。 我只需要知道如何配置 DAC。 我需要知道在哪里写入数据以进行配置、但无法找到如何执行该操作以及在什么.c 文件中执行该操作。 如果它位于 main.c 或 dac.c 中

    我知道我需要写入的值才能使其正常工作、但不知道确切的位置。