请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201 尊敬的支持团队:
我的客户正在使用 TDC7201、他们有以下问题:
他们是否应该在连接 btw start1/start2、stop1/stop2和 FPGA 上添加36.5欧姆电阻器?
2. 在我们的参考设计 SNAU198A 中、R16的功能是什么?
3. J4、J5、J7 和 J8处有50欧姆的下拉 电阻, 是否用于长电缆的阻抗匹配?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.