This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:与 SPI 通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594827/afe4405evm-communication-with-spi

器件型号:AFE4405EVM

大家好、社区

我想与 SPI 与 AFE4405EVM 进行通信。

因此、我需要将 I2C_SPI_SEL 更改为 RX_SUP。

但我找不到此 PIN。 我的硬件和我的软件寄存器上都没有。

感谢您的期待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要切换至 SPI 接口、AFE4405EVM 需要更改硬件、同时还应更新电路板固件。
    您有 AFE4405EVM 原理图吗?
    由于这是一个 NDA 器件、我想将此对话脱机。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com、了解更多详细信息。