This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:使用 RadarStudio PostProc 时出现 MATLAB 错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594858/awr1443-matlab-error-using-radarstudio-postproc

器件型号:AWR1443

您好!

我遇到 Matlab PostProc GUI 问题、该 GUI 在我尝试处理我捕获的数据时报告错误。 由于数据结构与预期尺寸不匹配、因此数据结构似乎存在一些问题。 下面是打印错误消息的控制台输出。

[RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\RadarStudio\\PostProp\\ADC_data.bin")
[10:23:47][RadarAPI]:错误:
[10:23:47]
[10:23:47][10:23:47]... MWMCR::评估功能错误...
[10:23:47]对于二进制数组操作、数组尺寸必须匹配 



我保留了大多数默认设置、但进行了一些更改。 以下是所做的更改:

  • ChannelConfig:启用 TX1和 RX1。 单个线性调频脉冲
  • LVDS 通道配置:格式0。 启用 LVDS 1、2、3、4。 MSB 优先
  • 帧:32帧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PostProc 仅支持4 RX 通道4 LVDS 通道配置或1 RX 通道1 LVDS 通道配置(如果启用了第 n 个通道、也应启用第 n 个通道)。

    如果您仅启用了 RX1、则应仅启用 LVDS 通道1。 相反、如果您希望使所有4个 LVDS 通道保持启用状态、则必须启用所有4个 RX 通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 mmWave Studio 的路径、供您参考: