This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:关于 HDC1080校准问题

Guru**** 2610955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593549/hdc1080-about-hdc1080-calibration-question

器件型号:HDC1080

您好、先生、

我的客户计划使用 HDC1080应用 IOT。 有些问题需要您帮助并通知我。
如果我们计划每1 ~ 2年对终端客户的 HDC1080进行一次校准、
如何向我的客户推荐哪种最适合校准 HDC1080的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们的主管工程师得到正确答案后、我们将立即与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果器件保持在建议的工作范围内(RH 介于10%至70%之间、温度介于-20°C 至70°C 之间)、则您的客户无需经常对其进行校准(长期漂移为±0.25 %RH/年)。
    校准 HDC1080的最佳方法是将其保持在受控环境(例如、气候室)中、同时使用高精度参考传感器(例如 RH Systems 473露点镜)、评估 HDC1080与参考传感器之间的偏移、 并在微控制器固件中移除该偏移。
    如果您的问题得到了回复、请告诉我。
    此致、
    Carmine