This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT9221寄存器说明

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594157/opt8241-cdk-evm-opt9221-register-description

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

在 Voxel Viewer 应用程序中、有几个参数表示它们是 OPT9221寄存器、但数据表中未对此进行说明、应用程序中也未提供说明。  其中包括:data_latency、illum_ovtemp_thresh、init_2、init_3、init_4、 INIT_5、SENSOR_ovtemp_THRESH、sscg_en、sscg_modulation、sscg_period。  TI 能否提供说明、或者我们是否仅仅将这些视为魔术寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    将使用有关这些寄存器的文档进行数据表更新。 现在、您可以在 VoxelViewer 中右键单击每个参数、以获取参数的说明、地址和默认值。

    此致、
    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Voxel Viewer v0.9.6中、这些寄存器没有说明、只有地址、受影响的位、当前值和限制。 更新后的数据表上是否有任何时间范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我没有数据表发布的确切日期。 但是、它正在供货、应在短期内可用。

    VoxelSDK 以及随后的 VoxelViewer 从 OPT9221.DML 文件中挑选寄存器信息。 如果您使用最新 VoxelSDK 中的 OPT9221.DML 文件、您还应该在 VoxelViewer 0.9.6中看到新的寄存器。
    (最新的 DML 文件可从以下网址获得: github.com/.../OPT9221.dml
    只需将其复制到 C:\Users\username\.Voxel\conff 即可让 SDK/Viewer 选择它)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我知道您已经拥有 v0.9.6的最新版本。

    我将检查数据表版本中之前介绍的这些寄存器的相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些寄存器是否对所有固件版本有效、或者某些寄存器仅供更新版本的固件使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些适用于 OPT9221固件的所有版本。