This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:TIDA-00317裸 PCB 制造

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594357/fdc1004evm-tida-00317-bare-pcb-making

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317

您好!

现在、我尝试使用 FDC1004EVM 和 TIDA-00317传感器来进行电容式液位传感器评估。

现在的问题是、根据您的参考设计、我很难购买 TIDA-00317裸 PCB、请提出以下问题:

  1. 这是1.6mm 的裸 PCB、但网络或规格显示它是 FPC?
  2. 我能否将预浸料从0.0276/0.7mm 更改为0.2mm,通常4层 PCB 过程为0.2mm? 如果是、它将改变电容因数?
  3. 图层1和图层4是否为线迹和形状、图层2和图层3是否为整片? 我可以只制作2层 FPC 而不使用2层和3层、因为采购电路板更容易吗? 如果是、它将改变电容因数?
  4. 一开始我可以直接从您那里购买 TIDA-00317传感器?

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    传感器可以在 PCB 或柔性 PCB 上制造。

    您可以更改预浸料厚度。 对于该传感器板、4层 PCB 部分仅用于布线和连接器。

    实际的柔性传感器部分仅需要2层。

    如果您需要使用传感器板进行评估、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    非常感谢您的回复。

    从光绘文件可以看到、蓝色是顶层、绿色是底层 。 此外、根据您所说的内容、我们只需使用顶层和底层即可实现整个柔性传感器、对吧?

    "传感器板"是指1.6mm 的板、对吧?

    那么、您的意思是、我们不关心内部2层(layer3和 layer4)? 因为它有助于实现机械功能? 如果是、为什么不使用2层、即1.6mm 板。  

    此致、

    肯特