This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594413/ldc1101-ldc1101-question

器件型号:LDC1101

dears;  

 在 EVM 用户指南的第17页中、使用 GUI 的电感平均测试值为6.19836uH、因此我想知道这是否表示 LDC1101的电感精度。请给我一些建议

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    LDC1101测量频率、GUI 会根据您输入的电容值将其转换为电感。 考虑到电容器和 PCB 电感器线圈之间存在部件间的差异性(影响较小)、输出读数将从 EVM 变为 EVM、这不会反映 LDC1101的精度。 此外、板载 MSP430提供了外部时钟源、因此会有一些与 LDC1101无关的其他误差。 如果您想了解 LDC1101的精度和分辨率、请参阅以下应用手册:优化 LDC161x 和 LDC1101的 L 测量分辨率[SNOA944]: www.ti.com/.../snoa944
    此致、
    Luke Lapointe