This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1614EVM:LDC1614:噪声问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594391/webench-tools-ldc1614evm-ldc1614-noise-problem

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 LDC1614EVM +定制线圈

=>线圈(使用 WEBENCH 线圈设计器)

=> LDC1614EVM 设置

=> 测量结果(1ms)

=> 有问题?

仅使用 LDC1614的两个通道。

我希望在1ms 内接收所有通道的数据。

但是、在这种情况下、可以看到噪声变得更糟。

我想知道设置是否有任何问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LDC1614等电感式感应器件时、需要在采样速度和噪声性能之间进行权衡。 因此、如果将每个通道设置为500µs μ s 转换时间、则会看到噪声比1ms 增加。 这种效果相当于在示波器上使用较少的平均值计算。 如需更多信息、请查看以下应用手册:

    此致、

    Luke