This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851

Guru**** 2610305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594335/ldc0851-ldc0851

器件型号:LDC0851

尊敬的 Luke:

我们的目标是  使用堆叠线圈实现5mm 的距离感应

 随附了线圈图。我们将获得3.8mm 的感应。

以增加我们 尝试过的传感距离  

更换电容器

2.使 Radj 最小化。

仍然是我们可以得到的最大值为3.85mm

请建议我们如何才能将 传感设置为5mm  

我们应该使堆叠距离为2 mm 还是1.6 mm?

由于传感器的尺寸限制、我们无法使线圈直径超过15mm。

此致

Seema Joshie2e.ti.com/.../-COIL140220.zipe2e.ti.com/.../-coil145680.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seema、
    对于堆叠线圈、应最大程度地延长 LSENSE 线圈层与 LREF 线圈层之间的距离。 有关说明、请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../505676
    此致、
    Luke