This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214检测和干扰。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594327/fdc2214-fdc2214-detection-and-interference

器件型号:FDC2214

 我使用 Fdc2214进行检测,无法检测中断信号的完成、 如何设置中断来检测信号?


2:在 FDC214 I/O 中 、只测量正弦波的一半、当电容值增加时、正弦波的振幅减小、甚至没有正弦信号

,如果 这会影响测量的准确性,?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关中断的更多信息、请检查状态和 ERROR_CONFIG 寄存器。

    半正弦波的振幅应保持在1V 至1.8V 左右。 电容的变化看起来可能非常大。 您可能可以减小传感器尺寸以减小电容的变化。

    此致、
    Yibo