This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004 FDC2214

Guru**** 2610985 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593602/fdc1004-fdc1004-fdc2214

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: FDC2214

你(们)好

我遵循了使用 FDC1004的液位传感应用的数据表和指南、并对此有几个问题。

1) 1) SNOA925中有如下注释:"不能用于液位感应的液体包括基于油的液体、肥皂或有粘性或光滑残留物的液体。" 不能使用油基液体、因为它们粘性强、或者是否有其他原因? 我知道光滑的残留物必须降低精度。 但是、如果我使用3通道设置并测量空闲空间(环境)容量、并且环境传感器也覆盖了浮点残留物、该怎么办?

2) 2)如果不能排除液体粘性或光滑残留因素、是否可以使用电容式方法以至少1 cm 的精度测量3m 箱高度的液位相对变化?

3)如果冷凝水可能出现在水箱壁(以及传感器)上、那么电容式方法根本不起作用、我猜是不是?

4) 4)我的客户需要测量高度为1到3米的塑料箱中的液位、最坏情况下的精度为1 cm (目标为1-2mm)。 我阅读了另一篇讨论("更长的传感器长度")、专家说 FDC1004很可能会饱和、并推荐了 FDC2214。 您能否给出更好的建议-减小轨道宽度(根据液体介电常数和实际罐体高度而定、这大约为1-2毫米)并使用 FDC1004或使用具有更宽轨道的 FDC2214?

5) 5) SNOA934中有一种称为沉浸式吸管的方法。 与单个扁平 PCB 相比、它是否能提供更高的性能、该 PCB 上覆盖了薄层塑料、并直接放置在容器的中心位置以进入液体中? 在这种情况下、传感器的后部和液体之间不会有气隙。

6) 6)从塑料箱中心到边缘的距离为30cm 或以上。 根据 SNOA934、放置在距离传感器5cm 处的手部的液位误差为1.83%。 这意味着、在我的案例中、尽管 FDC1004具有 OOP 功能、但如果放置在储罐中心、FDC2214会更好。 如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artyom、

    对于油基液体、介电常数可能远低于水、因此灵敏度会降低。

    3M 高度非常高。 我们尚未测试此比例的任何传感器。 FDC2214应该是更好的选择。

    您可以通过将一些铜箔连接到 EVM 进行快速测试、然后检查本底噪声和信号的动态范围。 这样、您就可以判断设置是否可行。

    此致、

    Yibo