This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:TDC7200EVM_USB 示例/演示未编译

Guru**** 2610945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593607/tdc7200evm-tdc7200evm_usb-example-demo-not-compiling

器件型号:TDC7200EVM

您好!

TDC7200EVM 附带的两个演示项目之一不能进行干净的编译。

其中一个错误是:

说明资源路径位置类型
#2631 printf_support=minimal mode 中不允许的转换 f tdc720x_calculation.c /TDC7200EVM_USB 88 C/C++问题

 其中一个警告是:

说明资源路径位置类型
#48-D 宏"_STLP_VENDON_CST"的不兼容重定义(在"C:/TI/ccsv6/tools/compiler/msp430_15.12.3.LTS/include/s_c__ti.h "的第112行声明).ccsproject /TDC7200EVM_USB 第439行、外部位置:C:\TI\ccsv6\tools\compiler\MSP430_15.12.3.LTS \include\s_c_features.h C/C++ problem

这些问题是否可以解决?  我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。

    此致、