This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:LM71和 LM95071之间的软件驱动程序兼容性?

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM71, LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594529/lm95071-software-driver-compatibility-between-lm71-and-lm95071

器件型号:LM95071
主题中讨论的其他器件:LM71

您好!

您能否确认 LM71*和 LM95071*器件在软件驱动程序级别是否" 100%兼容"?

我考虑将 LM95071*作为我们当前使用的 LM71*的附加源,并需要确认这两者在3.3V、SPI 应用中的可互换性。

根据我的读数、与 LM95071相比、唯一显著的差异是精度更高。

谢谢!

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LM71和 LM95071完全兼容软件和引脚。