This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关毫米波参数配置的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594512/iwr1443-question-about-mmwave-param-config

器件型号:IWR1443

您好!

此问题与毫米波演示和配置线性调频脉冲参数的问题有关。

如果要动态更改一个参数、例如配置文件设置中的 RX 增益、我们是否需要配置所有配置文件参数? 我们能否仅配置这一个参数?

从 MSS 发送的参数设置命令到 BSS 上生效需要多少时间?

在 AR1xx_Radar_Interface_Control.pdf 中、我发现有 AR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 和 AR_RF_DYNAL_CONF_SET_MSG。 AR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 相关参数只能在芯片上电后配置一次。 我的理解是否正确?
对于 AR_RF_DYNAL_CONF_SET_MSG 相关参数、动态参数配置是否需要遵循任何流程?

谢谢、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于动态更改参数、如果要更改单个参数、则必须再次使用不同的 RX 增益设置配置整个系统配置。 不存在仅修改一个参数的选项。 必须使用新的修改参数配置整个配置文件、其余参数保持不变。

    从 MSS 向 BSS 发送参数设置命令开始、处理 API 大约需要200us。 此处需要注意的是、我们不建议在处理传入帧时发出 API 调用。

    与有关 AR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 的问题相关、该变量只能在芯片上电后配置一次。 您在这里的理解是正确的。 更改此变量需要对器件进行下电上电。

    对于 AR_RF_DYNAL_CONF_SET_MSG、您可以在动态配置下多次发出 API 调用。 但同样、需要注意的是、在处理传入帧时、应避免这些 API 调用。 理论上、帧之间的 API 调用不会导致数据丢失、但不建议执行此过程。

    此致、
    Kyle