This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:接收到的回波信号上的噪声

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594378/tdc1000-noise-on-received-echo-signal

器件型号:TDC1000

大家好、

我有使用 TDC1000的定制测量板。 我正在进行气体流量测量。 在 COMPIN 引脚上,我观察到以下信号:


我已测量此噪声的频率约为5MHz。 我已经检测到该噪声的来源、它不是来自电路板上的任何外部区域。 我认为该噪声来自 TDC 本身。 我探测了 TDC 的 LNAOUT 和 PGAIN 引脚、并在这些引脚上观察到具有更大振幅的相同噪声。 该噪声在 PGAOUT 和 COMPIN 之间通过带通滤波器后降低至约50mV。

我使用一块 Booster 板来驱动具有30V 电压的换能器。 我已将同一个 Booster 板连接到 TDC1000-GASEVM 并观察到信号。 在 GASEVM 上,我没有观察到这个5MHz 噪声;

请勿错误使用示波器屏幕上的分压器、因为它在此处为500mV、在前一张图片中为100mV。 我还观察到 GASEVM 上 具有100mV 分辨率的信号、并且没有5MHz 噪声。

这是我的滤波器的电路原理图;

此处未看到、但 TX 线路上的串联电阻为200欧姆、RX 线路上的串联电阻为1200欧姆。

我认为我的辅助侧没有问题。 如果是这样、我将升压器连接到 GASEVM 时会观察到相同的5MHz 噪声... GASEVM 上的信号非常清晰。

有人能告诉我为什么我会观察到这种噪音吗? 如何消除它?

我们非常感谢您的任何帮助/评论。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经找到了原因。 我使用2.7V 稳压器为 TDC1000供电。 TDC1000数据表指出、VCC 引脚应至少施加2.7V 电压、因此我使用2.7V 稳压器解决电池问题。 但是,2.7V 稳压器输出的电压大约为2.65V。 原因是电源电压过低问题。 当电源电压略低于(5mV)时,了解 LNA 输出5MHz 噪声的原因仍不失为一个好方法?