This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找7AMO21A5和7AMO26A5

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593937/looking-for-7amo21a5-and-7amo26a5

大家好、

我正在寻找一些列为 TI 器件型号7AMO26A5和7AMO23A5的热保护器。 我很难找到 TI 的任何人都能找到这些器件型号。 我相信我也附上了我正在 from.e2e.ti.com/.../TI-Thermoprotector-drawing.pdf 工作的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tate、

     不确定此图的来源,并确定 TI 为供应商,但由 THERMTROL: http://www.thermtrol.com/products/thermal-controls/motor-protectors/7am 制作和分发了7AM 系列热保护 装置。

    您是否将其设计为新产品?  我们当然可以利用该器件在任何接口和监控/控制方面提供帮助、但我们不会制造这种特殊的保护器。  是否适用于电池组?  您使用的充电器/监控器/电量监测计是什么?

    在您的服务中、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、fyi、您键入为7AMO 的器件型号、其中使用了字母"O"、但实际器件型号为"0"、因此可能更难找到参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我要查找的信息、非常感谢。 很遗憾、我收到了一堆纸、并告诉我尽快找到这些纸张、因此我上传的剪切纸张就是我收到的所有信息。