This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:TMP007、用于测量温度的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594033/tmp007-tmp007-for-measure-the-temperature-questions

器件型号:TMP007

大家好、

客户希望使用 TMP007测量温度。 他对 TMP007有一些问题。

Q1: TMP007EVM 与 TMP007EasyCal 有何区别?  

Q2:当客户使用 TMP007EVM 时、如何校准温度或如何测量温度?

当客户使用 TMP007EasyCal 时、如何校准温度或如何测量温度?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EasyCal 包括一个额外的温度传感器、该传感器用作校准参考。 GUI 软件有助于数据收集和分析、从而校准 TMP007物体的温度。

    TMP007EVM 与 EasyCal GUI 软件兼容、但参考传感器的信息将丢失。 如果客户能够通过其他方式收集参考温度、他们可以编辑日志文件并使用 EasyCal GUI 对其进行分析。 此外、如果观察并遵循这种简单的文件格式、客户可以从其系统收集所有校准数据并在 EasyCal GUI 中进行分析。