This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:GUI 的源文件 TDC720xEVM 以及有关与 TDC7201进行串行通信的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TDC7201-ZAX-EVM, TDC7201, TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594116/tdc7201-zax-evm-source-file-for-gui-tdc720xevm-and-question-about-serial-communication-with-tdc7201

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TDC7201TDC7200EVMTDC7200

您好!

我 正在使用 TDC7201-ZAX-EVM 和 MSP430F5529构建测距系统。

我安装了 TDC720xEVM 及其相关固件、并确认上述组合正常。
现在、我想为我的系统定制 TDC720xEVM。 我有两个问题。

1.是否可以有 TDC720xEVM 的 LabVIEW 源文件?

2. TDC7201的评估板在器件管理器中被视为 TDC7200 (COM6)。 我尝试使用终端程序(如 Teraterm 或简单的 LabVIEW 程序用于串行通信)访问评估板、但是、我无法从该板获得有意义的响应。 我在  演示项目 TDC7200EVM_USB 中根据"host_interface.h"发送了一些命令、但它不起作用。 向我提供与 TDC7201进行通信的技巧非常好。 GUI 源文件  对于理解此问题也非常有帮助。

感谢您的善意考虑。

此致、
顺锡科·科诺