This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:在 AFE5818模块中使用"TX_TRIG&quot?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593393/afe5818-usage-of-tx_trig-in-afe5818-module

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18

您好!

关于 AFE5818模块中的"TX_TRIG"引脚、我不清楚该"TX_TRIG"的用途是什么www.ti.com/.../afe5818.pdf 数据表中可以清楚地看出、它用于指定"AUTO_OFFSET_removal"过程的第一个样本。 但是、我并不真正了解"TX_TRIG"的其他用法、即"LVDS 同步操作":

   -是否用于触发 AFE 模块执行采样(例如:AFE 每次在"TX_TRIG"上重新接收脉冲时只对 ADC 输入进行采样)?

   -或者它只是用来重置模式测试信号吗? (如果是、那么它与"LVDS 同步操作"有什么关系、或者如何通过"TX_TRIG"实现"LVDS 同步")?

更详细的解释非常有用。

谢谢、

生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bien:

    TX_TRIG 引脚更多地用于受 NDA 控制的 AFE5818 (AFE58JD18)版本。
    使用 AFE5818时、无需进行采样或反串行化。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 因此、无法告知 AFE5818何时进行采样。 是否可以使用 AFE58JD18执行此操作? 由于在我们的应用中、我们需要能够告知 AFE 何时执行采样以及何时执行采样。

    此致、
    生物