This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请提供 FMCW 线性调频脉冲剖面的时序公式、特别是毫米波传感器 IWR1443的 Tx 开始时间和空闲时间

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593960/please-provide-the-timing-equations-for-the-fmcw-chirp-profile-specifically-tx-start-time-and-idle-time-for-mmwave-sensor-iwr1443

您好!  

在给定 FMCW 线性调频脉冲剖面以及所附图纸上的定义的情况下、请提供说明/时序方程、以及这对 mmWaveSensor 有何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 雷达器件手册中提供了汽车编程线性调频脉冲参数。 ZHCA553。  有一个计划的工业版本、目前不可用。  查看提供的图、线性调频脉冲周期包含空闲时间和 Rampe 结束时间。

    线性调频脉冲周期时间=空闲时间+ RampEndTime = 85.3usec

    空闲时间由合成器斜降时间组成、通常为(2us / GHz)。  在本例中为3.44Ghz -> 7usec

    RampEndTime 由组成

    ADC 有效开始时间+ ADC 采样时间+ ADC 传输时间。 = 4 + 68.3 + 13 = 85.3usec

    在 本示例中、ADCValid 开始时间由合成器 PLL 斜升稳定时间+ HPF 模拟滤波器稳定时间+ DFE ADC->抽取滤波器稳定时间组成、对于复杂1x 模式下 DFE 的10Msps 输出速率、为4usec

    ADC 采样时间是指每个线性调频脉冲/ DFE 输出速率的采样数、例如15Msps 复数速率、1024个样本/线性调频脉冲

    ADCTransferTime 是通过 DFE 延迟和周期末尾附近的合成器振铃的组合

    注意:在此示例中、起始频率为77Ghz、扫描带宽为3000MHz、结束频率为80Ghz。

    上面的描述适用于工业级传感器、范围为25米、距离分辨率为5cm。  对最大速度和速度分辨率进行了调整、以获得样本数/线性调频脉冲数以及每帧的线性调频脉冲数。

    帧中的4个线性调频脉冲提供了非相干处理增益、用于对 FFT 幅度求平均值。  

    请参阅随附的示例电子表格。  

    e2e.ti.com/.../examplechirp_5F00_25meter_5F00_p05res_5F00_15Mhz_5F00_1024sam_5F00_4chirp.xlsx

    此致、

    Joe Quintal