This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:兼容的远程晶体管/二极管

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593148/tmp468-compatible-remote-transistor-diodes

器件型号:TMP468
大多数(如果不是所有)远程温度结点传感器都是为3904/3906结点设计的、似乎是这样。 这可能是芯片制造商"芯片上"温度感应的行业标准。 但是、我想使用类似的方法来监控散热器的温度(这是一个具有多个通道的音频功率放大器)、因此虽然 MMBT3904对于电路板温度很有用、但连接到散热器并不实用 (2N3904采用 TO92封装、这种封装要好一点、但需要涂胶。 理想情况下、我希望使用螺栓固定的东西、例如 TO220或 TO126。。。 我是否可以将廉价功率元件应用为远程接点、或者过程参数有太大不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lorenzo、

    远程热结必须是双极 p-n 结。 传感器的算法假定有一个特定的远程 p-n 结、因此您不能只使用任何功率组件。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心... 我不需要太高的精度、我会尝试使用评估板来查看结果是否令人满意。 感谢您的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    它将取决于您的远程传感器的 IV 特性。  如果它不同于建议的远程传感器的 IV 特性、则会产生不同 的结果。

    开尔文