This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波传感器器件唤醒序列时钟稳定延迟

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593940/mmwave-sensor-device-wakeup-sequence-clock-stabilization-delay

主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

在 IWR1443 SWRS211数据表中、有一个器件唤醒序列图5-2、切片器 Ref_Clk 显示了5ms 稳定延迟。  切片器时钟的5m 延迟是否会延迟启动?   如果使用外部 TCXO、软件中是否可以缩短5ms 延迟?  在低功耗雷达应用中使用 TCXO 可以节省功耗吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在图5-2中、SWRS211 IWR1443数据表5msec 稳定延迟是晶体和内部电路延迟的组合。  该时钟(通常为40MHz)必须在启动继续之前保持稳定。  是的、切片器时钟延迟在启动前。  

    如果使用外部 TCXO (大约1V 正弦)、则它与 CLKP 进行交流耦合。  CLKM 被连接至一个偏置灯串1.8V 至 R1至 CLKM 至 R2至 GND。  

    在生产设备中、将有两个软件部分:用于加载 RSS (无线电子系统)的引导 Rom 和用于加载 MSS (主子系统)或 MSS 和 DSS (DSPSubSystem)的 QSPI 闪存以及补丁。  

    如果使用外部 TCXO、则会有外部晶体稳定、然后是内部电路、通常小于5ms。   需要检查最终引导 ROM 软件、当前没有针对5ms 延迟的软件覆盖。

    在低功耗雷达应用中、TCXO 的功耗将高于无源晶体振荡器。  如果需要在整个温度范围内实现更高的精度、或将40MHz 时钟驱动到多个毫米波传感器器件、则可能仍然需要外部 TCXO。

    此致、

    Joe Quintal