This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:诊断检查?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593218/fdc1004-q1-diagnostic-check

器件型号:FDC1004-Q1

大家好、

我用于液体感应原型设计的 FDC1004-Q1芯片之一的行为"奇怪"。

具体而言,我可以读取/写入 FDC 寄存器(0x0C),但我不能读取任何 MEAS*寄存器{0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B)。

我使用的第二个芯片可以使用相同的代码。 如果重要、我将使用 Arduino。

是否有办法检查芯片的"运行状况"? 我很想知道我是否已经油炸过。 我有一个可用的逻辑分析仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可能需要检查 I2C 信号是否符合您的预期。 例如、如果某些电压或时序略微超出规格、则它可能在一个芯片上工作、而不是在另一个芯片上工作。 此外、有时如果 I2C 上存在不受干扰的干扰、则可能会中断读取/写入过程。

    此致、

    Yibo