This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:突然没有数据输出?

Guru**** 2612885 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592548/ldc1000-suddenly-no-data-out

器件型号:LDC1000

大家好、我已经成功工作了几个月、使用 LDC1000咔嗒板、所有 sudern 从 Fcount 寄存器中获取"0"。  我可以对配置寄存器进行写操作、并从这些寄存器中读回建议 SPI 正常。 但一旦设置、我就不会获取任何数据。  该代码工作正常、然后停止。

我假设芯片损坏了一些方式、并获得了更换板、令我感到非常恐怖的是、新板仍然存在问题。  我还能够与 SPI ADC 进行通信、而不会出现任何问题。  

我还想提一下我使用 Raspberry PI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!
    您是否曾尝试过通过微型 USB 将 LDC1000EVM 简单地连接到计算机并验证与 LDC1000 GUI 的通信?
    SPI ADC 是否对 LDC 通信使用相同的 SPI 总线? 您是否尝试过另一个 Raspberry PI 模块? 可能是该焊点损坏或有冷焊点。 我会尝试缩小问题的来源。 也许可以使用示波器探测不同的连接、看看您是否提出了任何问题。
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用我的 PC 或 LDC1000EVM。 我将使用 LCD1000 click 板。 我在逻辑器件上查看了 SPI 波形、我写了代码来写配置寄存器、读回它、如果它不匹配、则循环直到它匹配并继续、直到所有配置寄存器完成、然后循环通过读取 Fcount 的输出寄存器。 这工作正常。

    现在我可以看到、所有配置循环完成、所有寄存器写入操作和回读显示有效、同时显示 MISO 和 MOSI 工作正常。 但是、当涉及输出寄存器时、会发送命令来读取寄存器、但 MISO 行保持为"0"、无输出。

    我尝试了两个单独的 LCD1000咔嗒板、因为我在假设 IC 已损坏的情况下获得了更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LC 振荡电路是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该寻找什么波形形状? 正弦、方形、三角形? 我今晚就拿我的示波器了。 我还没有解决的原因是两个板的问题相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    这就是我怀疑振荡有问题的原因。 可能是线圈/电容器已断开连接、或 RpMIN/MAX 设置错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预期波形:
    e2e.ti.com/.../8053.scope_5F00_84.png
    顶部的图是您应该在 INA/INB 上看到的、第二个图是在 CFB 引脚上看到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的支持、请检查波形。  

    虽然连接不会很差、因为我发现两个板都有同样的问题。  我还尝试运行一个循环、尝试 Rpmax/min 的每一个组合、而不是一个提供输出的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    请发布您的 INA 和 CFB 示波器照片!