This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:使用 OPT8241-CDK-EVM 开发产品

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592760/opt8241-cdk-evm-use-opt8241-cdk-evm-to-develop-product

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好:

 现在,我 正在使用 OPT8241EVM,我们希望使用 OPT8241EVM 开发我们 的产品,以测量  广泛用于运输和物流的包装盒的体积。  

我的问题是:

1:什么是最远距离和最大体积?测量的准确度是多少?

2:如果我们提高激光功率并改善镜头系统、 测量距离的能力会比 EVM 提高?

我想获得您的帮助,谢谢。

徐杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    OPT8241-EVM 的额定工作距离为4m、透镜具有87度的对角 FOV。 在此距离处、我们的深度分辨率约为1%。
    可通过校准提高测量精度。

    如果您增加激光功率和光学系统、测量距离可以得到改善。

    需了解更多详细信息、请参阅我们的《飞行时间系统设计简介》白皮书(www.ti.com/.../sbau219)。

    我们在此处提供了系统估算器工具:
    www.ti.com/.../sbac124

    此致、
    Anand