This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:在 LabView 与 TDC1000 GUI 连接以进行数据收集方面需要帮助

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592419/tdc1000-c2000evm-need-help-getting-labview-to-interface-with-tdc1000-gui-for-data-collection

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

无法将 TDC1000 GUI 中的数据采集到 LabView 中。 可以从 TDC 读取数据、但现在我需要一种方法将该数据传送到 LabView 进行数据操作。 有人知道这样做的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此主题、因为我想您正在与 Nicholas 合作: e2e.ti.com/.../591825

    简而言之、您的问题可能最好由 C2000论坛中的专家在此处回答: e2e.ti.com/.../f

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我看到您创建了另一个看起来适用于 C2000论坛的线程、但它最终出现在这里。 当您输入 TDC1000-C2000EVM 作为器件型号时、它会自动将其发布到超声波论坛。 要在 C2000论坛上发帖、您需要选择与 EVM 相关的 C2000器件型号:C2000-TMS320F28035PAG

    我已从该论坛中删除该主题。 请使用上述 C2000器件型号创建新线程、并将其发布在正确的位置。

    此致、