This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:从温度传感器获取不一致的值

Guru**** 2614245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/592389/tmp007-getting-inconsistent-values-from-temperature-sensors

器件型号:TMP007

我有一个 Adafruit TMP007评估板、它工作得很好。 当我读取校准数据值时、这些值将设置为默认值。 它输出的温度一致、符合我的预期。 问题出在定制板上。

我有一个具有32个 tmp007传感器的定制板。 我可以读取所有寄存器、它们都显示默认值。  但是、当我读取计算出的温度(寄存器3)时、我得到的数字就在这里。 是否有人对可能导致这种情况的原因有任何见解? 组装过程中传感器是否损坏(过热)? Adafruit 板是否可以进行预校准、但当我读取寄存器时、它们会显示默认值? 默认校准下、tmp007应该给出什么值?

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系数中没有什么神奇之处。 如果您读取默认值、这就是它们的值。

    您可能已经损坏了 TMP007。 该器件在器件底部的 BGA 焊球中心位置具有热电堆(请参阅 E2E 上的 IR 常见问题解答)。 该热电堆覆盖了可被刺穿的膜片。 此外、热电堆和 PCB 之间的任何异物(如助焊剂或松散焊料)都会导致器件无法正常工作。

    热电堆应能够在存在热物体的情况下产生较大的正电压。 请参阅传感器电压寄存器。 如果暂时将焊铁(甚至只是热咖啡杯)放在器件上方、您应该看到至少+100mV。 如果您的电压徘徊在+/-100uV 左右、则热电堆不工作。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任,谢谢你们的智慧。 是否有建议的程序来重新处理这些器件? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种类型的包装不能与铁焊接在一起。 它必须使用焊锡膏和气动工具或回流炉来完成。 我建议使用水溶性助焊剂、然后用水冲洗。 在给回路通电之前、应用温空气干燥水。 只能使用塑料镊子或空气吸入工具从顶部处理设备。 理想情况下、我只能在合同制造商处组装、并采用自动放置、模板粘贴和固定的清洁流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ren、谢谢您的帮助。 您可以为气动工具推荐最高温度吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下文档。
    AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片级封装
    www.ti.com/.../snva009ag.pdf