This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AFE58JD18EVM:AFE58JD18EVM 的 HMC-DAQ GUI 的最新版本是什么?

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE58JD18, AFE58JD18EVM, AFE5816, AFE5808A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589427/starterware-afe58jd18evm-what-is-the-latest-version-of-hmc-daq-gui-for-afe58jd18evm

器件型号:AFE58JD18EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818AFE58JD18AFE5816AFE5808A

工具/软件:Starterware

High Speed Data Converter Pro v 4.5.0

HMC-DAQ GUI v 2.8

我的 HMC-DAQ GUI v 2.8仅支持 AFE5818、而不支持 AFE58JD18。

GUI 中未列出 AFE58JD18。

当我开始数据采集时、会发生一些"无配置文件错误"。

还有一件事。   AFE58JD18EVM 页面上的"高速数据转换器专业版"下载链接已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至超声波感应论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    孙光裴,您好!

    我正在使会话脱机、因为该器件受 NDA 保护。
    我将很快向您发送一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:



    我是从韩国天北大学联系的。 我们购买了多款超声波开发板。 首先、我使用 HSDC Pro 应用和 AFE5808A GUI 测试了带 TSW1400 EVM 的 AFE5808A EVM。 没有问题。 然后、我尝试使用 TSW1400测试了 AFE5816 EVM、但出现了问题。



    我的 AFE5816 EVM HMC-DAQ GUI 有问题。 我遵循 AFE5816 EVM 用户指南、但 HMC-DAQ GUI 不会在我的 PC 上运行。



    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭重复的线程。 问题已通过以下链接解答。

    https://e2e.ti.com/support/sensor/ultrasonic/f/991/p/629199/2321503

    此致、

    Olu