This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HMC DAQ-GUI 错误:"Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"缺失、因此器件未正确初始化。

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818, LMK04826, AFE58JD18EVM, AFE5816, AFE5808A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589806/afe5818evm-hmc-daq-gui-error-pattern-files-afe5818-afe581x_adc-txt-is-missing-so-the-device-is-not-initialized-properly

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818LMK04826AFE5816AFE5808A

你(们)好

我购买了 AFE5818EVM 和 TSW1400板。 为了使它们正常运行、我按照  AFE5818 16通道模拟前端评估模块(EVM 修订版 C)中的说明进行操作。 将 AFE5818固件下载到 TSW1400后、HMC-DAQ GUI 会自动打开、但会显示错误"C:\Program Files\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt is missing to the device is not initialized. 添加文件并按重试或按继续切换到模拟模式。"

我尝试在 Google 上搜索此"AFE581x_ADC.txt"文件、但我找不到单个信息。 除了"AFE581x_ADC.txt"之外、还有其他错误显示缺少其他一些".txt"文件。

是否有人可以解决这些错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bien:

    很抱歉、您在使用 AFE5818EVM 时遇到问题。 请在重试之前安装此版本的 HMC-DAQ GUI 和此补丁吗?

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    感谢您的快速回复。

    我无法访问上面的两个链接。 这些链接将我重定向至"欢迎使用 TI 安全文件共享方式框"、然后单击"继续"后、我收到错误消息"未找到服务器"。

    BTW、我发现错误消息中所需的文件位于已安装目录中的另一个文件夹下。 而不是:

    "C:\Program Files\Texas Instruments\HMC-DQ GUI\Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"

    它们位于中

    "C:\Program Files\Texas Instruments\HMC-DQ GUI\Pattern Files\AFE5818\AFE5818vC\AFE581x_ADC.txt"

    我刚刚将文件从"AFE5818vC"文件夹中移出、错误现已消失。 我不知道这是不是正确的解决方案。

    但是、当我继续按照下一个说明操作时、会出现另一个问题。 我已经发布了问题、但我认为它仍在验证中。

    错误如下所示:

    我无法初始化器件、而且 GUI 看起来与用户手册中的 GUI 不同(例如、没有"DUT 重置"按钮、"Choose Data Format"下没有选项)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bien:

    我修复了这些链接、以便它们现在可以在您的计算机上工作。 如果在全新安装链接的 HMC-DAQ GUI 和补丁后仍有问题、请告知我们。 还请包含您正在使用的 HSDC Pro 和操作系统版本。 谢谢。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Olu、

    链接现在工作。 我下载并安装了 HMC-DAQ GUI 和补丁的链接版本。 但是、仍然会发生与上述相同的错误。

    缺少"C:\Program Files\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"、因此未正确初始化 DIVece。

    我使用的是 HSDC Pro v4.5。

    顺便说一下、我们已经焊接了 AFE5818EVM、但我们收到的电路板看起来与 http://www.ti.com/lit/ug/slou430a/slou430a.pdf 中的"用户指南"文档中的电路板不同

    请帮我验证以下电路板是否为 AFE5818EVM?

    我们收到的董事会图片:

    谢谢、

    生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bien:

    它是正确的电路板。 在安装 V2.8之前、您是否卸载了最初安装的 HMC-DAQ、然后是补丁?

    我之所以提出这个问题、是因为在您安装 HMC-DQ V2.8后、修补程序应该将 afe581x_adc.txt 文件放在正确的位置。 HSDC Pro 4.5工作正常。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经卸载并完全删除了旧 HMC-GUI 的目录。 然后、我安装了上述链接的 HMC-GUI 并运行该补丁。 仍然会出现相同的错误:

    -缺少"AFE581x_ADC.txt"、"AFE5818_VCA.txt"、"LMK04826.txt"

    我在新的已安装目录中签入、缺失的文件仍位于:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DQ GUI\Pattern Files\AFE5818\AFE5818vC"下

    感谢您验证电路板。 但它仍然使我感到困惑:

    -为什么它与用户指南中的不同? (不同的引脚编号、引脚名称、跳线位置等)

    -我在 TI 网站上搜索、我觉得它更像 AFE58JD18EVM、而不是 AFE5818EVM。

    -对于 我收到的安全板,是否有具有正确引脚名称、跳线位置等的用户指南?

    此致、

    生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bien:

    我刚刚意识到您有一个修订版 A 电路板-这是一个我们在这一点上积极支持修订版 C 时停止使用的电路板。 请将您的地址发送给我、以便我们可以为您提供最新的 C 版电路板、该电路板应能解决您看到的 HMC-DAQ 问题。  

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    很抱歉耽误你的回答。 我的同事已联系德国的 TI 以更换 Rev.C 电路板。

    非常感谢 Olu。
    此致、
    生物
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    今天、我收到了 AFE5818EVM 板、它是一个修订版 A 板。

    我应联系谁将其更换为 Rev.C 板?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我很遗憾听到这个消息。 必须有一股旧板以某种方式出厂。 您是从哪里购买电路板的?

    此外、请提供您的信息和地址、以便我们能够确定获得更新电路板的最佳方法。 谢谢!

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我从  store.ti.com 直接购买了电路板、并将电路板发运至以色列。

    我可以通过一些私人消息/电子邮件向您提供我的地址吗?
    您的电子邮件是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我是从韩国天北大学联系的。 我们购买了多款超声波开发板。 首先、我使用 HSDC Pro 应用和 AFE5808A GUI 测试了带 TSW1400 EVM 的 AFE5808A EVM。 没有问题。 然后、我尝试使用 TSW1400测试了 AFE5816 EVM、但出现了问题。

    我的 AFE5816 EVM HMC-DAQ GUI 有问题。 我遵循 AFE5816 EVM 用户指南、但 HMC-DAQ GUI 不会在我的 PC 上运行。

    如何解决此问题?

    谢谢、

    此致、

    Enkhbat