请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA970 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
你(们)好
我有一个 PGA970、并尝试连接 LVDT。
我能够在 USB2ANY 的帮助下将 PGA970与 GUI 进行通信、并尝试进行同样的配置。
我尝试针对2.5Khz 的 LVDT 初级频率配置 PGA970、幅度为2.5V。
在 GUI 中、可能的最大振幅仅为0.375V。
是否有人可以指导我如何设置振幅? 是否有任何公式可用于计算相同值?
此外、我还需要读取 SPI 上的 LVDT 位置、这是可行的吗? 如果是,请让我知道我需要为该职位阅读的登记册。
期待您的支持。
Shivu