This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EVM:如何使用评估软件读取 I2C 总线上的其他 TMP007温度传感器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590139/tmp007evm-how-to-read-other-tmp007-temp-sensor-on-the-i2c-bus-using-the-eval-software

器件型号:TMP007EVM

我一直在尝试从同一 I2C 总线上的另一个传感器读取温度(使用另一个地址)、但 EVM 软件似乎有一个从传感器读取的内置地址、即0x00。 是否可以从同一总线上具有0x00以外地址的传感器读取数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMP007EVM GUI 经过硬编码、可与 I2C 总线地址0x40上的 TMP007器件通信。 请参阅 TMP007数据表第18页的表4串行总线地址。 无法在 GUI 软件中更改此地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    问题是-
    如果使用的不是 TMP007EVM GUI 软件,那么-除了地址'00'之外,还可以读取/写入到吗?
    谢谢
    Tal Bareket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您尝试解决的问题。 您的 TMP007EVM 是否有问题? I2C 地址0由总线规范为通用调用命令保留。