This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:使用 PGA460-Q1的鱼群探测仪

Guru**** 2590730 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590619/pga460-q1-fishfinder-using-pga460-q1

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460TDC1000

亲爱的朋友。

现在、我将使用 PGA460-Q1开发无线探鱼器。

我发现大多数商用无线 Fishfinders 都使用50kHz 远距离双频、200kHz 短距离双频。

我的探鱼器的最大深度范围为50米、我还没有决定使用哪种协议进行无线连接。

我看到 PGA460-Q1主要用于汽车应用。

我想知道是否可以 使用此芯片开发鱼查找器。

如果是、您能否推荐适合我的项目的换能器。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chai、
    PGA460适用于空气耦合超声波应用、因此我们没有数据来确认我们的器件是否支持水耦合应用。 但是、我们的器件确实支持您列出的频率范围(50kHz 至200kHz)、因此我们非常欢迎您尝试。 我不知道有多少水耦合传感器、尽管 Prowave 似乎具有中心频率为200kHz 的200LM450 "水下超声波传感器"。
    其他潜在的闭顶式传感器候选产品/供应商包括:Audiowell、Massa、Murata、PUI Audio、SensComp、 和 Sensortec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您的观看和回复。

    是的。 我愿意走得更远。

    但我还有一个问题。

      这款芯片在水下应用中面临的最大挑战是什么?

    与空气耦合超声波应用有何区别?

    再次感谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chai、

    随着介质密度越来越高、超声波衰减率也会增加。 空气密度低于水、因此与在水中使用相同的超声波频率相比、低频超声波的传播距离更远。 空气中的超声衰减随频率和湿度的变化而增加。 因此、由于路径损耗/吸收过多、空气耦合超声波通常限制在500kHz 以下的频率。

    声速也受传输介质的影响。 从角度来看、声音在水中传播(1481m/s)比空气传播(343m/s)快近五倍、这也会影响超声波衰减的速率。 因此、通常在超过100kHz 范围内的高频超声波更适合液体传输。 因此、建议将 TI 的 PGA460-Q1用于空气耦合应用(支持高达480kHz 的频率)、而 TI 的 TDC1000可与工作频率较高的频率配对使用。

    有关超声波基本原理的更多信息、我建议您访问:
    www.nde-ed.org/.../cc_ut_index.htm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的观看。
    老实说、我在 Sonar Development 有了发展。
    所以我对水下声学有基本的了解。
    但正如我所写的、我的探鱼器将使用 PGA460-Q1支持的200kHz 超声波。
    我要问的是、如果我将此芯片用于水下应用、如探鱼器、那么主要的挑战是什么。
    感谢您的理解和致以最诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chai、
    鉴于我们的团队在水耦合应用中缺乏 PGA460-Q1的使用经验/测试、我无法评论在水下使用200kHz 传感器的可行性或潜在挑战。

    如果您决定使用 PGA460-Q1进行测试、我将有兴趣了解您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem。

    再次感谢您抽出宝贵时间进行回复。

    当然、我将进行测试并告诉您结果。

    在数据表中 、它的写入方式类似于物体检测的记录时间、最长为11m

    这是否表示可在空气中测量的时间记录限制?

    如果是、这一限制是什么?

    我们知道、水中的声速比空气中的声速快五倍。

    这意味着我们可以检测到水深高达55米的物体?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chai、

    你是对的。 PGA460记录时间可设置为65ms、但最大距离取决于传输介质。

    • 空气中的声速约为343 m/s;因此、最大可检测距离为11m
    • 通过水中的声速约 为1、484 m/s;因此、最大可检测距离为48m

    PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南(http://www.ti.com/lit/pdf/slaa733)包含常见问题解答5.1 如何在物体超过11m 时检测到物体? 如果需要扩展范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA460良好。 但我建议您去更深的 Smart Sonar、它真的很棒、是一个便携式探鱼器。 尽管我同意、随着距离的增加、您将失去信号强度并面临连接问题。 但这就是所有类型的无线探鱼器的关联。 但您的决定还不错、是一个好决定。