This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM 制造问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587016/opt8241-cdk-evm-fabrication-problems

你好!

我们正在制造基于 OPT8241-CDK-EVM 原理图的器件、其中几乎所有组件都用于我们的器件。 因此、如您所知、它具有一些 BGA-0.4mm 元素、因为我们国家/地区的任何人都不能制造这样的 COMLEX HDI PCB (最小间距为2.9mil、最小走线宽度为3.22mil、最小钻孔为6mil)。 您能否告诉我或提供建议、我们在世界上哪里可以制造这样的 PCB?

提前感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 www.krypton-solutions.com/。但我相信还有其他晶圆厂可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一 家 PCB 制造商、为了制造 PCB、他们可以做任何事情、但不能做我想要的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信他们有分包商可以制造 PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否知道您在哪里制造了此 CDK? 任何人都不能像在 CDK 中那样制造如此紧凑的路线。 我已经问过全世界大约30家公司。