This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:使用非屏蔽式电感器作为传感线圈

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589876/ldc1612-using-unshielded-inductor-as-sensing-coil

器件型号:LDC1612

计划将该器件与非屏蔽式电感器配合使用、而不是 PCB 天线/线圈-以减小尺寸并增加检测范围。 应用是检测碳钢管中的金属损失。 有关 IF 的任何建议/想法

1.如果我在我的应用中出于上述原因可能使用非屏蔽式电感器?

2. LDC1612是否是最适合我的应用的器件?

谢谢、

Vik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vik:

    请说明管道中的金属损耗是什么意思。 您是否尝试测量磨损或管道变薄?

    1)是的、您可以使用无屏蔽的电感器、但要小心使用铁氧体磁芯电感器、因为它们会限制磁场无法到达目标。

    2) 2)请澄清所需的感应、以便我可以回答这个问题。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回答。

    其目的是检测和测量通常因腐蚀而导致的金属片中的金属损耗。

    1、注意到点。

    2.我希望能够检测的金属损耗的最小直径为5mm。 我想找到的最小损耗深度为0.5mm。 所需的最大感应范围为20mm

    检测材料–碳钢

    非常感谢您的帮助