This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:tdc1000 TDC7200 EVM -液位测量指南

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586023/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm---level-measurement-guide

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、TI 系列、

从您那里购买并为将来的应用开发此产品真的很激动。

实际上、我在几天前购买了一个 TDC1000开发板、但我没有任何参考框来测量电平、因此我不会从哪里开始。 我现在只想测量塑料杯中的水、然后尝试了解设计中的所有参数。 我在 Win 7中设置了您的 GUI、但它会像这样每2.7厘米显示一次。

我只能测量任何东西。

问题:

1-在哪里可以找到一个没有参考塑料盒的好指南?

2-我是否必须将压电传感器粘在塑料杯的底部?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此应用手册、其中介绍了如何使用 TDC1000-TDC7200EVM www.ti.com/.../snaa270.pdf 测量容器液位

    2.是的、您必须将传感器粘附到容器上、以提供良好的声学耦合。 本应用手册介绍了安装传感器的最佳过程: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    我遵循您的指示、但它不起作用。

    在照片中、您可以看到我的测试设置。

    每次读取胶水传感器2.70 cm 之前,没有水箱?  

    现在它不读取任何内容。 ıt 关于配置? 配置为默认值。  

    可以帮帮我吗? 我想读取杯子中的水位以研究和了解 tdc1000参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还使用 VM 在 Win7中运行 GUI。 我认为问题与配置参数有关。 我更改了一些参数,然后可以进行一些读取,但事实并非如此。

    我需要对我的设置进行一些配置、但我找不到这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到关于为什么我的阅读不稳定的有用信息。 当我从 GUI 中选择3db 功率时,我无法读取任何测量值,而只能选择21db,它会给我一些具有真正噪声的读数,而且根本是错误的。

    如何获得良好的测量结果。 我按照指示操作。

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    换能器是否与我的金属盒一起使用? 还是仅用于塑料材料? 哪种换能器适用于金属量、或者在哪里可以找到有关信息、如查找表以选择合适的换能器。

    谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试此帖子中详述的设置、该设置链接在超声波感应论坛的顶部: e2e.ti.com/.../467713

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我像在链路中一样进行编码、但读数会产生很大的噪声。 实际水平是4.3厘米,读数在7到2.7厘米之间。 它不稳定。

    可能的故障是什么? 我错过了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我面临同样的问题。 我该怎么做? 您是否解决了问题?

    如果您有、请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用开发板、则不容易测量金属盒的级别。 使用塑料一个。 如果您需要测量金属盒,请将换能器励磁超过5V。  

    此外、胶水也很重要。 当您粘附传感器时、请小心并保持患者的耐心。 换能器表面与箱体或箱体底部表面之间不得有任何空白表面。

    我可以读取液位的塑料盒。 我没有尝试金属的。 使用简单的塑料杯来了解正在发生的情况。  

    另外、在3 cm 读数下、您需要更改 配置。 我的意思是、3 cm 以上和3 cm 以下的配置不同。