请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 您好!
我正在寻找一些在 MSP432 Launchpad 上运行的代码、这些代码将在连续循环中配置和读取 FDC2214。
我实际上编写了一些代码、看起来可以正常工作、但我获得的读数不像使用 EVM GUI 那样一致。 我尝试像在 EVM 中一样复制所有寄存器设置、但当我尝试将 RCOUNT 值设置为0xFFFF 时、我读取的每个通道的所有数据都是0。 此外、当我使用高于~4的 SETTLECOUNT 时、读数会变得非常不一致。 因此、我假设我做了一些错误的事情。
谢谢。