This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809 LVDS

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587599/afe5809-afe5809-lvds

器件型号:AFE5809

您好!

我正在尝试为 AFE5809编写 FPGA 代码以对 LVDS 输出进行反序列化。  

我的 FPGA 是否可以使用任何书面代码/仿真?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    关于 AFE5809的 LVDS 反串行化 FPGA 代码,我将与团队联系,并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢你。 更多详细信息:
    我使用具有16个抽取因子的10MHz ADC_Clock。 因此,我可以获得1.25Mhz 的采样率,并且我将在 LVDS 上获得 I-Q 解调输出。


    如果您需要更多信息、请告诉我! 谢谢你。

    此致、
    瓦特萨尔·奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    如果有任何更新、我们将不胜感激!

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还计划为 AFE5809EVM 编写 FPGA 代码。 是否有更新?
    谢谢