This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压高功率超声波传感器驱动器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460, MSP-EXP430F5529LP, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589889/high-voltage-high-power-ultrasonic-transducer-driver

主题中讨论的其他器件:PGA460-Q1BOOSTXL-PGA460MSP-EXP430F5529LPPGA460

您好!

我有一个涉及 高电压高功率超声波传感器驱动器的项目  

激励电压:1000V
频率(KHz) 30.  
谐振阻抗(Ω) 10-25
静态容量(pF)±10% 5000  
输入功率(W) 100

是否有适用于相同应用的参考设计或解决方案?

本节中提出了这个问题,请告知是否删除原始问题,谢谢

e2e.ti.com/.../2166921

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vipin、
    PGA460-Q1可能是您的最佳选择。 PGA460-Q1使用中心抽头变压器将不超过30V 的直流电压升高到100Vpp (典型值)或更高的正弦交流电压。 根据您选择的变压器/匝数比、您可能能够接近1000V 激励电压(或至少达到几百伏特峰间值)。 请注意、PGA460-Q1电流将初级绕组限制在500mA、因此与激励电压相比、次级传感器上的电流要小得多。

    请参阅 PGA460-Q1汽车超声波信号处理器和传感器驱动器数据表、网址为:
    www.ti.com/.../pga460-q1
    第101页、图134。 变压器驱动方法原理图显示了变压器驱动方法的实现示例。

    您使用的换能器的器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用
    PGA460-F5529-BNDL:
    BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529LP 捆绑包

    我们可以连接外部变压器吗? 它在30kHz 至160kHz 范围内工作

    我使用的是100W 和30kHz 至160kHz 的通用传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vipin、
    是的、您可以将外部变压器连接到 BOOSTXL-PGA460的子卡。 如果您不使用 EVM 中已提供的 TDK-EPCOS 变压器、则需要对该默认变压器进行降级、然后自行替换。 支持的频率范围为30kHz-80kHz 和180k-480kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捆绑式换能器的频率和功率是多少?
    我可以从 TI 购买加电和加电频率传感器吗?如果施加的电压接近 激励电压,则传感器可以工作吗?

    我们可以在此 EVM 中改变强度吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin、

    BOOSTXL-PGA460随附的传感器是 Murata MA58MF14-7N、中心频率为58.5kHz、Vp-p 额定值为120 max 升压变压器是 TDK-EPCOS B78416A2232A003中心抽头。

    PGA460支持在30k-80kHz 或180k-480kHz 之间运行的任何传感器。 为了生成最大声压级、建议生成传感器的最大额定激励电压、但对于更小/更短的测距要求、可以施加更低的驱动电压。

    例如、Murata MA58MF14-7N 仍能够检测到受8V 半桥电压(比最大额定值低15倍)激励的目标。

    PGA460可通过其集成电流控制功能来控制驱动强度。 由于电流限制较大(最大500mA)、变压器在次级侧产生最大激励电压。 具有低电流限制(最小50mA)。 变压器在次级侧产生弱激励电压。

    有关详细信息、请参阅上的 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册: