This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:需要 TI 提供 LDC2114EVM 和#39;txt'固件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591634/ldc2114evm-need-ti-provide-the-ldc2114evm-txt-firmware

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

我犯了错误并将"FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware"升级到 LDC2114 EVM、那么 Sensionong 解决方案 EVM GUI 无法识别该板。  缺点是我在 GUI 安装路径中找不到 LDC2114EVM 的"txt"固件、因此我无法再使用该 EVM。 TI 能否与我共享 LDC2114EVM 的'txt'固件文件(13524903579@139.com),然后我可以自行修复该板。

此致

VISON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将很快就这一请求再次与您联系。 我需要检查感应解决方案 GUI 的新版本是否即将发布、以及您需要的文件。 如果没有、我将单独打包文件以供分发。

    感谢您的耐心! 您可以在平均时间内联系当地的 TI 人员来更换此 EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varn、

    有任何反馈吗? 何时会有更新版本的 GUI?

    此致
    VISON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计划在下周的某个时候在线提供所有最新固件文件。

    此致、