This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080 /汗水对传感器的影响

Guru**** 2610385 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/590038/hdc1080-hdc1080-effect-of-sweat-on-sensor

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: HDC2010

大家好、TI 人、

 你好。

 考虑使用 HDC1080/HDC2010设计可穿戴产品、需要阐明在传感器区域出现汗流时/粘滞时的影响程度:

  • 1.温度读数有多大影响?  (估计有多少百分比变化?)
  • 2. 湿度读数有多大影响?  (估计有多少百分比变化?)
  • 3.传感器上的汗液是否会影响 HDC1080的使用寿命?

 另外两个问题是、在汗液传感器变干后、

  • 1.残留的物质是否会影响 HDC1080的使用寿命?
  • 2.它是否会影响温度和湿度测量的精度?

此致。

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    很抱歉、我们没有进行任何汗液测试。

    让我与 HDC 的设计人员一起了解一下汗液是否会影响感应元件的性能、我会回来的。

    提前感谢您的耐心。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、

    是否有任何更新?

    此致
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    我们已经对您的问题进行了内部讨论、我们认为如果汗液接触到传感元件、会产生两种影响:

    1. 短期影响:汗水会使感应元件饱和、RH 值应为100%。 由于 HDC1080能够自动检测冷凝、其输出将读数为0%RH、直到汗液与传感元件接触;
    2. 长期影响:长时间暴露在皮肤上存在的肥皂、香水、除臭剂或洗涤剂等污染物中、即使在很小的程度上也会损坏感应元件、并影响器件的精度。

    最好的解决方案可能是尝试用防水材料(例如 Gore-Tex 胶带)覆盖传感器的开口。

    请告诉我您的问题是否得到了回复。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、
    你好。
    感谢您的信息。
    当汗液接触到感应元件时、我们是否可以手动清洁? 如果可以、正确的清洁方法是什么? 请分享更多有关此内容的信息。

    此致。
    姜微吉