This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:将嵌入式 Cortex M0用作主微控制器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/589366/pga900-using-embedded-cortex-m0-as-primary-microcontroller

器件型号:PGA900

我的 PCB 空间非常有限-在我的应用中、省去"主器件"μC 将具有极大的优势。

我知道与模拟前端一起封装的 Cortex M0用于定制信号调节。  

查看示例固件的源代码后、我会发现 M0完全可用于信号调节以外的应用。

可以理解的是、外设仅限2个 GPIO、I2C、UART、SPI、这对于信号调节器来说绰绰有余。
不过、这对我来说已经足够了(2个 GPIO 可以为我提供移位寄存器、I2C 可以为我提供 IO 扩展器等)

   在 PCB 空间绝对宝贵的简单传感器应用中、是否有任何理由不使用 PGA 作为主 μC Ω?
 外设接口是否受到某种程度的限制? 例如、I2C 是否可以在从模式和主模式下使用?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯… 没有回应、我想这说明了自己!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    是的、只要有限的引脚适合您的应用、它就能作为正常的微控制器发挥全部功能。 产品文件夹中提供了一些可帮助您进行开发的示例固件: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、