请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 大家好、
我想向您指出我们在 TDC1000应用中面临的一个问题。我们需要测量高达14升/秒的空气(气体)流速。 我们的电路运行良好、但在高气体流速(通常高于12升/秒)下、我们会观察到流速图上的一些瞬间跳跃。 我们器件的管输出电容部分面积为288平方毫米、放置传感器时应确保声道上没有反射。 您可以在下方看到我们器件管道的机械方向;
这是我们通过风扇为器件提供恒定气流时的流量/时间图。 (风扇和我们的器件相互机械耦合、因此不会漏气)
); 
正如您在上面的图片中看到的、有一些瞬间跳跃、我们不知道它们为什么发生。 我们不会在流速低于12升/秒时观察到它们。 它们仅在高于12升/秒的高流速下发生。
我们使用200kHz 气体流量传感器以30Vpp 对其进行词典。 我想、在高流速下、传播光束会偏转太多、从而撞击到远离接收器的一点、从而导致 TDC 引脚生成的 STOP 脉冲在一个周期后出现(下一个命中脉冲)。 我们主要观察到5us 跳转在测量的 deltaToF 上、该值等于200kHz 传感器的1个周期。 但是、我们制造了几根横截面面积较大(最大为360mm 方形)的管道、以降低相同流速(例如14L/min)下的空气速度、因此超声波光束的偏转相对较小、而横截面较小。 如果 我们的假设是正确的、我们将不会看到这样的跳跃、或者我们会观察到流速高于12升/秒的跳跃(因为我们的新管道的横截面很大、 现在、与具有较小横截面的旧管道相比、12升/秒的流速更慢(米/秒)。 但我们看不到我们所期望的结果(在高流速下没有跳跃)。 它的作用是增加管道横截面积、从而降低流速(米/秒)、这一点没有什么不同。
有人能告诉我我们的应用可能会发生什么情况吗? 我希望得到任何帮助/评论。
谢谢大家。。。