This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01-Q1:NTC 的 LMT01-Q1替代产品

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591766/lmt01-q1-lmt01-q1-replacement-for-ntc

器件型号:LMT01-Q1

大家好、

您能否评论  一下、与具有模拟输出的常规 NTC 相比、LMT01-Q1用于传感器和微控制器之间远距离通信(~1mt)的数字接口在抗干扰方面有多稳健?

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的联系。 LMT01-Q1是脉冲序列输出、我使用长达25米的电缆进行了测试、无论是否采用屏蔽。 微控制器的通信没有问题。 但是、它对电容负载很敏感、因此建议选择低电容电缆。 请参阅数据表图表第8.2.1.3节、其中比较了输出信号是否具有电容负载。 与常规 NTC 相比、需要额外的组件来补偿远距离通信的噪声。 电缆越长、电阻越大;因此、由于温度精度降低、长电缆上会出现压降。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢。

    让我澄清一点:当你说的时候  

    "需要额外的组件来补偿远距离通信的噪声。 电缆越长、电阻越大;因此、会出现压降、从而导致温度精度降低"

    您是说 NTC 需要额外的组件、长电缆上的温度精度会降低、NTC?  

    使用 LMT 和数字接口时不会发生这种情况?  

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    很抱歉耽误了很长时间。 要回答您的第一个问题、可以。 只要将长电缆保持在小于100pF 的杂散电容、LMT 就不会发生这种情况。 这种 pararistic 电容仅影响信号上升和下降时间、不会影响精度。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron