This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDC1000-TDC7200EVM:MATLAB 如何与 TDC1000链接

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587412/compiler-tdc1000-tdc7200evm-matlab-how-to-link-with-tdc1000

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我仍然是 TDC1000的新用户。 使用 GUI 软件、我可以获得液体材料的信号波形和 ToF。 但是、我需要将 MATLAB 与 GUI 链接起来。 实际上、稍后我需要使用 GUI 提供的 ToF 检查液体的杂质。 但是、我不知道如何实际使 MATLAB 识别 GUI、反之亦然。  

有人能帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GUI 和 Matlab 之间没有直接接口。 如果您不需要实时交互、则可以将 GUI 中的数据保存到"Graph"选项卡上的文件中。 您可以从此处将此文件(.csv)导入到 MATLAB 中进行处理。

    如果您希望数据直接流式传输到 MATLAB 中、则必须通过 USB 进行访问。 随 GUI 一起安装的 TDC1000-TDC7200EVM 文件夹中有一些演示项目、用于演示如何设置 USB 通信。 这些文件位于此处:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\Firmware\codes\demo_apps

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 但我似乎无法正确获取水信号。 我正在使用1MHz 传感器、GUI 以秒为单位显示 x 轴时域、而 y 轴显示 ToF。 但是、在使用 MATLAB 将图形从 GUI 获取(首先保存在 Excel 中)转换为 FFT 域后、仍然找不到信号。 如何确保获得的水信号不是噪音、而是水信号本身。 问题是如何从所有信号中搜索水信号? GUI 中的 avg 元素的值已从10更改为1000。 示波器显示计算出的 ToF 为116us。

    请就此事项提供一些建议。 谢谢、
    Ajeera。