This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:是否有专用 GUI?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5812EVM, AFE5818, AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591136/afe5818evm-is-there-dedicated-gui

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5812EVMTSW1400EVMAFE5818AFE5812

您好!

1. HMC-DQ GUI、V2.8 (修订版 A) 在 AFE5818EVM 上的功能是否与   在 AFE5812EVM 上的 AFE5812EVM GUI (修订版 A)相同?

2. AFE5818EVM 是否有专用 GUI?

从 AFE5818EVM 获取数字数据的唯一方法是通过 LVDS 和 TSW1400EVM 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    请尝试将您的所有问题放在一个主题中。 AFE5818使用 HMC-DAQ GUI 套件、该套件设计为多器件 GUI (无独立 GUI)。
    "相同功能"到底意味着什么? 这些 GUI 不同、因为 AFE5812与 AFE5818不同。
    最后、与 AFE5812EVM 一样、AFE5818EVM 的数字数据仅可通过串行 LVDS 获取。 除了 TSW1400、您还可以使用 FPGA 对串行 LVDS 数据进行解串和计时、以便进一步处理。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Olu、

    现在、我已经在 Windows 7计算机上安装了 HMC-DAQ GUI。

    安装顺利、但无法启动程序。

    收到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题在 这里的另一个主题中得到了解答

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未将任何设备连接到 PC。
    我只是想了解在器件上承诺1250$之前是否可以让 GUI 正常工作。
    在未连接任何器件的情况下、HMC-DAQ 至少应该启动吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    HMC-DAQ GUI 套件是跨多个器件使用的成熟解决方案。 迄今为止、我们的许多客户都已成功使用它来配置和评估我们的器件、我相信您将对其性能感到满意。
    我很难在不考虑目标器件的情况下调试您看到的确切问题、因此我建议先获取 EVM、然后在遇到任何问题时联系我。 感谢您的理解。

    此致、
    Olu