请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 您好!
我正在设计超声波传感器以测量容器中的液位、我在 PIC18F2550中使用 CCS C、例如微控制器和软件 SPI (使用硬件 SPI 只能发送8位)。 在示波器上、我看到 SCLK、SS 和 MOSI 工作正常、但当我在 MOSI 总线中发送读取命令时、我只能看到 SCLK 的副本、但电压更低。 这将是编程问题? 还是硬件问题? 请原谅我的英语不好、但我还在学习。