This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:ADC 采样率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591122/afe5812-adc-sampling-rate

器件型号:AFE5812
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5818EVM

您好!

AFE5812具有14位时规定的采样率为65MSPS 的 ADC。

是每通道还是所有通道?

2.如果是针对所有通道、我是否可以假设每通道的速率为65/8 = 8MSPS?

3、我能在12位时获得更高的采样率吗?

4.数字化数据是否只能通过 LVDS 访问?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    AFE5812的所有8个通道同时运行、每通道的最大运行速率为65MSPS。 只能通过串行 LVDS 访问输出数据。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Olu、
    我能否将此板连接到 TSW1405EVM 以从 LVDS 读取数据?
    我知道64k 个样本的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    我们不再积极支持 TSW1405EVM--我们建议改用 TSW1400EVM。

    关于您在另一个线程中遇到的 GUI 错误问题、您尝试使用 HMC-DAQ 连接到哪个器件?
    您是否已将 AFE5818EVM 连接到 PC?

    此致、
    Olu