This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS788:THS788 NRND、是否有替代产品?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: THS788

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/591819/ths788-ths788-nrnd-is-there-a-replacement

器件型号:THS788

你好

不建议在新设计中使用 THS788四通道时间测量单元(TMU)。

这是否意味着它很快就会过时? 是否有类似的替代产品?

我刚开始一个需要时间戳器件的项目、想知道要使用什么。 我需要100ps 或更高的时间戳精度。

提前感谢

马克·格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    高可靠性组仅具有 THS788和789、适用于 TMU 器件。
    我将把这篇文章转到超声波团队。 它们具有一些 TDC、可满足您的需求。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Wade

    这是否意味着该芯片的生产将很快停止? 您知道时间吗?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍将被制造。 由于这一事实、创建它的设计团队不再可用、因此 NRND 也是如此。 这限制了我们的支持能力。
    此致、
    涉水